请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28950-Q1我们正在设计一个48V、400A、26kW 逆变器、其中包括
以下电路原理图-
DC-DC 转换器。
DC-DC 转换器电压反馈和保护电路。
3.逆变器电源电路和栅极控制。
4.逆变器电压和电流感应及保护电路。
5. DSP 控制板原理图。
那么,我应该遵循哪些 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在设计一个48V、400A、26kW 逆变器、其中包括
以下电路原理图-
DC-DC 转换器。
DC-DC 转换器电压反馈和保护电路。
3.逆变器电源电路和栅极控制。
4.逆变器电压和电流感应及保护电路。
5. DSP 控制板原理图。
那么,我应该遵循哪些 IC?
您好!
您可能需要将我们的直流/直流电源转换器汽车参考设计作为起点:
www.ti.com/.../power_generation_storage
在26kW 的功率级别下、您可能需要根据自己的要求使用 UCC28950-Q1相移全桥控制器和 UCC27xxx 栅极驱动器。 如果您要使用 DSP、我建议您查看 用于控制器的 C2000系列微控制器。
此致、
Karl