This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:将所有通道绑定在一起以实现一个 LED

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566136/tlc59291-tying-all-channels-together-for-one-led

器件型号:TLC59291

大家好、

如果我将所有通道连接在一起、是否可以使用 TLC59291来驱动一个 LED?

我需要通过单个 LED 和 LED 驱动器吸收~800mA 电流、对于16个通道、每通道为~50mA。 我只想确保 LED 驱动器不会出现任何问题、如果我这样做的话。

谢谢、

进行了比较