This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:LM5642原理图审阅请求。

Guru**** 2507655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565534/lm5642-lm5642-schematic-review-request

器件型号:LM5642

您好!

按 以下原理图制作电路板、但其输出不稳定。

您能否查看下面的原理图并让我知道问题是什么?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何更新?

    请尽快让我获得您的答案。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在周末发布的。  让我看看我是否能找到人在本周对其进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基
    您能告诉我您的输入电压范围是多少、最小值、典型值和最大值是多少、每个输出的负载电流是多少。 输出不稳定。
    Terry Allinder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还会检查输入滤波器级、以确保它们得到良好的阻尼。   通常、为了抑制输入滤波器级、您需要一个至少比现有输入 CIN 大4倍的电容。  您可能需要使用较低值的陶瓷替换220uF、并确保它们靠近降压 FET。  然后、我会在靠近输入滤波器的位置添加阻尼 Cin、确保 Csamp=4 x Cin 降压。  同时确保 Clohm 的串联 ESR >0.5 Ω(典型值)。