This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020A:μF 2000 μ F 铝电解电容器连接到 PTN78020A 输出

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565831/ptn78020a-more-than-2000-f-aluminum-electrolytic-capacitors-to-ptn78020a-output

器件型号:PTN78020A

μF 在正电压电源下运行具有大型滤波电容器(>2000 μ F)的功率放大器。

要使用 PTN78020A 生成负电源电压、我们需要做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTN78020A 不能用于输出极化输出电容大于2000µF μ F、或 ESR 小于17mΩ μ F 或陶瓷电容超过200µF μ F 的应用。

    有任何疑问、请直接通过 tguerin@ti.com 与我联系。

    Tom