This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求 AMOLED 驱动器解决方案

Guru**** 2506185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565261/asking-for-the-amoled-driver-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65632

大家好、

我们是否有支持 AMOLED 驱动器的解决方案?

需要 AMOLED 规格:

OLED 电源:OVDD 4.6 V

OLED 电源:OVSS -2.9V

驱动器 IC 拉电流输出电源 AVDD 7.6V

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    您能否提供有关 AMOLED 驱动器的更多具体详细信息、例如最大值 输出电流、动态性能要求或 驱动器是否 有加 电/断电 顺序要求? 如果 您愿意、可以向我发送 数据表。

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

    我用单独的邮件发送给您。 如果 TI 有解决方案、请为此推荐合适的解决方案。

    谢谢、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    感谢您发送数据表。 考虑到电源要求、我推荐使用 TPS65632。
     
    由于该器件只能为 AVDD 生成7.7V 电压、因此我建议使用额外的 LDO 来获得7.6V 电压。该器件还具有两个使能信号、您可以在其中单独启用 AVDD 和 OVDD/OVSS。

    请告诉我客户的反馈。
    谢谢你。
    此致。
    Ilona