This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:使能引脚说明

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565957/tps560200-description-of-enable-pin

器件型号:TPS560200

您好!

我检查使能引脚特性、但我不知道要使能的浮点的引脚说明。
如果 Vin 仍具有输入、则系统关闭时引脚悬空设置和芯片的含义是否正常?

感谢您的回复。

BR、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、你是对的。 如果 ENABLE 引脚 悬空且 Vin 正常、电路将继续工作、除非将 EN 引脚置为低电平。

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 YuChang、

    有关使能引脚控制的另一个问题。
    当系统正常工作时、通过"EN"输入进行的高电平(超过1.16V)或低电平(低于1.05V)引脚控制是否可以是正常启用或禁用输出?

    如何禁用 TPS560200的输出?  "EN"引脚 在关闭系统后设置为低电平、可以这样解释吗?


    BR、
    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、这应该用于使能置为有效(包括一点迟滞)、对于禁用、只需将其连接到 GND、就可以使用外部信号或 MOSFET 将 EN 引脚拉为低电平、充当 EVM 的跳线。
    www.ti.com/.../slvu954.pdf

    BR、
    裕昌