This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015电路原理图建议

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565025/tps53015-tps53015-schematic-recommendations

器件型号:TPS53015

大家好、

我的一位客户目前面临 TPS53015问题。 当 他们尝试在立即断电后上电时、他们会遇到锁定情况。 它们的规格如下:

VIN = 24V 标称值、15V 处于睡眠模式、可下降至10.5V

Vout = 5V

Iout = 6A

发生断电时、其提供24V 输入电压的交流/直流电源不会完全降为零。 它将下降至大约4V、几分钟后将缓慢衰减至零。 这会导致 TPS53015保持开启状态、因为它们在使能引脚上使用分压器电路。 我已使用两个100k 电阻器将其原理图附在下面。  

当 Vin 达到4V 时、使能引脚上的电压将为2V、高于1.6V 的 VEN_H 阈值。 如果他们尝试调节分压器、使能引脚降至0.5V 的 VEN_L 阈值、则 VEN 将降至1.31V、并将低于 VEN_H 阈值。 下面是一个值表。  

我希望获得您的反馈、如果您有其他问题、请告诉我。

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的情况是触发 UVP 保护、UVP 保护是锁存的、需要重启电源或 EN 切换才能恢复。  如果 Vin 降至4.25V 左右、则应足以发生 UVP 事件并将 IC 锁存。  您将需要仔细测量在许多电路板上发生 UVP 时的 VIN 电压、并确保 EN 在该点之前变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 我将发送一封电子邮件以进一步讨论这一点、因为我想与您分享 NDA 中的其他信息。

    谢谢!

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    EN 引脚抛物线上的电阻分压器在此应用中不起作用。
    一种可能的解决方案是用齐纳二极管替代高侧100kohm 电阻器、并根据齐纳二极管的额定电流更新底部电阻器值。
    使用此解决方案时、当 VIN 降至低于特定电平后、zenor 二极管不传导电流、EN 电压将低于关闭阈值。

    您还可以使用其他信号来控制 EN 开/关。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的推荐!

    我认为齐纳二极管可以正常工作、但这是否是一种高效的解决方案?

    谢谢!

    此致

    Alfred