This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:禁用时的电压输出?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565782/tps61222-voltage-output-when-disabled

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TPS61099

大家好  、有人可以确认、对于此升压转换器系列(TPS6122x)、无论使能引脚的状态如何、输出端始终会出现电压(即有效地传递电池电压)吗?

这是我从手册中读取的内容、即  

'这意味着输出端始终存在电压、该电压可能与输入电压一样高或更低、具体取决于负载。'

因此、该器件不能用于完全关闭负载电源?

如果这是正确的、我希望能够识别一个非常低的静态电流器件、该器件能够将3.3伏升压到5伏(至少200mA)、同时能够完全关闭负载的电源。  非常感谢、Ron。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您的理解是正确的。 当 TPS61222由 EN 引脚关断时、输出端有电压。
    我会根据当前信息建议 TPS61099。
    但我需要再次确认您的要求。 "静态电流"通常表示器件启用期间的电流。 考虑到输出电流至少达到200mA、为何需要总关断和超低静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jasper、感谢确认和推荐的替代器件。

    TPS61099看起来非常理想、具有真正的关断功能、尽管我对封装的微型 BGA 格式是否适合在原型组装期间轻松进行手工焊接堆叠有一点不确定!  

    对于低静态电流的要求是正确的、只是稍微"带和花括号"。 其目的还在于最大程度地减小启用的器件对总电流消耗的贡献、即使在器件处于活动状态的短时间内、这种贡献也非常小(甚至微不足道)。  大多数情况下、它将处于睡眠状态。

    谢谢、Ron