This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72441:有关 SM72441、SM72442、SM72445芯片的一些问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72441, SM72442, SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565614/sm72441-a-few-questions-egading-the-sm72441-sm72442-sm72445-chips

器件型号:SM72441
主题中讨论的其他器件: SM72442SM72445

您好!

SM72445具有可调 PWM 频率、但我不清楚 SM72441和 SM72442之间的扩散。 可以麻烦你解释一下吗?

您能否解释为什么 PM_OUT 信号是脉冲信号而不是直流电平? 我错过了什么?

非常感谢。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    主要区别在于 SM72441没有 PM 模式运行。

    PM_OUT 是脉冲的、因为在原始应用中、PM FET 的栅极通过小型变压器进行控制并在输出端进行整流。

    此致、

    弗洛伦特