This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:采用 NPN 旁路的大电流的电阻器值

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565773/lm317-resistor-value-for-high-current-with-npn-bypass

器件型号:LM317

您好!

我正在数据表第17页的以下地址处理高电流电路。 是否有人可以为与47uF 电容器并联的未标记电阻器建议合适的值?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    LM317具有维持稳压所需的最小电流。 在数据表的第6.5节"电气特性"中、这被标记为"保持稳压的最小负载电流"。
    输出负载需要确保 LM317始终具有10mA 的最小电流、以保持输出电压调节。 如果您的 R1和 R2值设置方式始终通过 LM317达到10mA (基于输出电压和 R1+R2总电阻)、则可能不需要与47uF 并联的电阻器。

    这里的关键是、只要流经 LM317的电流超过10mA、输出就应进行调节。
    希望这有助于澄清问题并有意义。 如果您有其他问题、请随时跟进并告知我、我很乐意为您提供帮助!

    最棒的
    Michael