This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:TPS62160保护、防止由+12V 电源驱动输出

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565768/tps62160-tps62160-protection-from-output-getting-driven-by-12v-supply

器件型号:TPS62160

在我的应用中、我希望在将+12V 电源连接到 TPS62160降压转换器的输出的意外情况下保护电路。 我有两个问题。

第一个是 Vos 引脚是否可以处理电压。 数据表的绝对最大值似乎为否,但有一条线表示 Vos 引脚被钳位在7.4V 附近,这样可以保护引脚不受12V 电压的影响?

第二个问题是过大的电流是否会流过电源开关的体二极管。

您能告诉我此应用需要什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅产品页面上的此应用手册、其中应回答您的第二个问题 :www.ti.com/.../slyt689.pdf

    不可以、您必须防止 IC 看到12V 电压、因为正如您所提到的、这高于 VOS 引脚的额定值。 7.4V 钳位适用于 IC 在 FB 引脚上失去反馈连接的情况。

    您需要在输出端安装一个二极管以阻止该电压。