This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:故障传播延迟时间

Guru**** 2770685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565033/tps61194-q1-fault-propagation-delay-time

器件型号:TPS61194-Q1

大家好、团队成员。

 EN 在正常状态下变为高电平后、故障将变为高电平之前的延迟时间是多少秒?

此致、

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    此器件由 LED 团队处理、其大部分 E2E 文章位于 LED 驱动器论坛上。 我将把这个主题转到这个论坛、希望您能在这里得到答案。

    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    有关使能到 FAULT 信号有效的测量时间、请参阅下图。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、
    感谢您的测量和波形。

    故障端子的上拉电阻器有多少欧姆?
    无法将该延迟时间作为规格?
    因为我们的客户希望将该信号用作隔离 FET 开启故障条件的栅极信号。

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    故障上拉电阻值为10K Ω。
    我们无法将其作为规范、因为这意味着它需要在生产测试中进行测试、这是一个重大变化。

    此致、

    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特。
    我还有一个问题。
    即使在启动时检测到 VIN_OVP、故障端子是否在100us 内变化?

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣您好:

    是的、对于启动期间的 VIN OVP 条件、故障响应时间应该相似。

    此致、

    辽卡特