This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:交错运行设计/Vin=24V、Vout=5V、Iout=40A

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, PMP20021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565682/lm25119-designing-of-interleave-operation-vin-24v-vout-5v-iout-40a

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: PMP20021

您好!

我的客户考虑使用 LM25119在以下条件下设计直流/直流降压转换器;

- Vin =24V±10%

- Vout = 5V

Iout = 40A

-交错操作

您能给我提供有关设计交错操作的任何材料吗?

如果存在、请告诉我在上述条件下的更好器件和解决方案。

此致、

Kuramochi