This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:禁用开路负载检测

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565622/tps4h160-q1-disable-open-load-detection

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!


据我了解、TPS4H160-Q (具有电流感测功能的版本 B)将在输入引脚为低电平且输出未连接时通过下拉 FAULT 引脚来报告故障。

对于我的特定案例、"断开输出"是"不良但非致命故障"。 这意味着控制器应该知道它、但有一种解决方法(例如使用保留通道或仅使用 LED 指示故障)。 同时、我仍然希望使用全局故障引脚

从全局故障引脚忽略此类开路负载通道的最佳方法是什么? 根据数据表、我只需打开该"开路负载"输出、这将使 FAULT 引脚保持高电平(直到 其他通道发生问题)。 我是否可以假设这种行为得到保证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nezhevenko、
    如果通道未关闭、则不会报告故障。 或者、您可以在输出端放置一些较大的电阻器、以便在关断期间使 OUT 引脚放电、然后会出现开路负载故障报告。
    谢谢!
    夏季