This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:移动电源应用中的 BQ24195 + INA199

Guru**** 2579965 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564921/ina199-bq24195-ina199-in-power-bank-application

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: BQ24195

尊敬的先生:

我们希望在移动电源应用中使用 INA199来检测手机与 USB 端口的连接。
我们将使用 BQ24195作为充电器、INA199的 IN+连接到 BQ24195的 PMID、INA199的 IN-连接到 USB 端口进行手机充电、INA199的 V+连接到电池。
你认为没关系吗?
Rshunt 的值如何?
您是否有此应用的参考设计?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iehncent、

    我不熟悉 BQ24195器件。 您可以使用 INA199来测量电流、以便能够检测连接到 USB 端口的手机、但我不确定 PMID 引脚是否是放置它的正确位置、因为我不使用 BQ2x 器件。

    我将把这篇文章移到 BQx 论坛、以获取该团队的支持。

    有关 Rshunt 值选择、请参阅以下培训视频的第4部分。
    e2e.ti.com/.../467332
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、iehnent、

    为了确保我正确理解您的看法、您尝试纠正的这种模式是否正确?

    如果是、那么您的设置是正确的。 PMID 是充电器的 OTG 输出。  

    如果没有、请说明您如何在系统中设置此项。  

    INA199上需要注意的另一点是建议的电源电压(特别是2.7V 的下限)。 只需在放电时注意电池电压。

    此致、

    Joel H