This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:ISET 的相关问题如果设置为高电流、则在功率低于 ISET 时会发生什么情况

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25071-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565741/bq25071-q1-question-about-iset-if-set-on-high-current-what-happens-when-power-is-lower-than-iset

器件型号:BQ25071-Q1

您好!  

查看 bq25071-Q1、我有一个 LiFePo4 3300mAH 电池3.2V、其电量在3.6V 时浮动、而且我还有340mA 的系统负载

我想知道我是否为1000mA 充电设置 ISET 并将其设置为这样、如果充电器 IC 连接到仅提供以下功能的 USB 电源、会发生什么情况:

电流为100mA 时为5V

电流为500mA 时为5V

1500mA 时为5V

我是否正确地认为充电器 IC 会采取什么措施并将其传递到电池上、如果系统负载太小、则关闭系统负载?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25071-Q1不是具有电源路径的充电器。 从数据表中的应用图可以看到、负载与电池并联。 IC 不具有对系统负载和电池充电的单独控制。  

    在5V100mA 的情况下、负载将获取所有100mA 电流、并使电池放电以支持负载。

    在5V500mA 的情况下、负载将获取所需的负载、其余负载将传输到电池。