This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:编程初始 UCD9222默认加电并执行其程序、但在清除配置并重新编程后、器件始终在 ROM 模式下加电。 如何重新配置?

Guru**** 2560040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565517/ucd9222-programming-virgin-ucd9222-powers-up-and-executes-its-program-by-default-but-after-clearing-configuration-and-re-programming-the-device-always-power-up-in-rom-mode-how-to-reconfigure

器件型号:UCD9222

我能够使用 Fusion Digital Power Desiger 或 FusionConfigWriter.exe 以及参数--address 78 --project --infile 文件名使用.xml 项目文件对原始器件进行编程。  默认情况下、器件会加电并执行其程序。  

为了使器件恢复到模拟器件出厂时最初是如何到达的状态、GUI 中的"Tools>Clear Configuration。">擦除数据闪存并重新启动 GUI"下有一项功能、通过擦除数据闪存并向其写入0xAA 位模式来清除器件配置 它。 为了从命令行清除配置、我使用了带有参数--pflash skip --dflash 擦除的 FusionFirmwareDownload.exe 命令。  遗憾的是、这会导致器件始终以 ROM 模式加电。  我能够使用带有参数--execute-program-11的 FusionPMBusScan.exe 来强制器件退出 ROM 模式并执行其程序。  我还能够使用 FusionFirmwareDownload.exe 和参数--pflash skip --dflash skip --execute 程序,但我无法重新配置设备,使其在默认情况下加电并执行其程序。  我还使用 参数 FusionConfigWriter.exe 进行了尝试--erase-data-flash-before 导入0xAA --address 78 --project --infile filename --reset-when-done 这会导致器件执行其程序,但我仍然无法重新配置器件,使其在默认情况下加电并执行其程序。  如果您能提供任何建议、我们将不胜感激。  也许有一个校验和需要重新计算和恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校验和被擦除。 请参阅以下文档以恢复校验和。
    e2e.ti.com/.../7725.Procedure-for-Recreating-UCD9xxxx-Checksum_5F00_A.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的参与。 预期的程序闪存校验和为0x002C5D61、计算出的程序校验和为0x00333062。 由于校验和不匹配、我已中止此过程。 我有几个处于该状态的器件。 我是否有办法恢复程序闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系当地的 TI 销售人员以获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的帮助。 我联系了主要的 TI 号码972-995-2011、他们为我提供了一个夏洛特 NC 704-529-0339的本地号码。 他们没有联系人姓名,到目前为止,在所提供的号码上没有得到答复。 我将与我们组织中的一些其他办事处合作、尝试确定能够提供帮助的当地 TI 销售支持工程师。

    我还有一个问题、您可能会有一些相关信息。 我知道计算出的0x00333062程序校验和与发布固件的预期值不匹配。 此校验和是否可能与预发布固件匹配? (1.0)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请发送电子邮件至 z-Hu @ TI.com  

    此致、

    Zhiyuan