This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890、CDP 和 USB 多路复用器。

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565746/bq25890-bq25890-cdp-and-usb-mux

器件型号:BQ25890

大家好、

与 CDP (1.5A USB 主机)配合使用时、BQ25890的充电器检测存在一些问题。  此充电器的评估板使用多路复用器将 D+/D-连接到自身或 CPU。  该多路复用器由充电器的 DSEL 引脚驱动。  此设计在我使用的原型上复制。

根据文档、当连接到 DCP 或 MaxCharge 电源时、DSEL 引脚保持低电平。  否则、在检测到输入源类型后、充电器应将其设置回高电平。

不过、我观察到 DSEL 引脚对于 CDP 源仍然保持低电平、即使它应该为高电平也是如此。  这会阻止与连接 PC 的通信。  读取寄存器0xB 确认检测到 CDP 端口。  当我将 BQ25890连接到 SDP 端口(500mA)时、我会得到正确的行为。

在评估板和原型上观察到相同的行为。 我使用密封圈 HUB4PH 集线器作为参考源(1 CDP、3 SDP)。

这是 BQ25890的已知行为吗?  如果是、是否有一个工作区可将 DSEL 强制为高电平?

欢迎提供任何帮助。

谢谢!