This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:TPS53319使能上拉/下拉?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564892/tps53319-tps53319-enable-pull-up-down

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS62150

您好、E2E、

我的客户正在使用 TPS53319、需要知道当 EN 引脚悬空时会发生什么情况。  功能方框图未显示上拉/下拉电阻器、因此我推断 EN 应从外部上拉至高电平或低电平以实现稳定性。  是这样吗?  当 EN 保持悬空时会发生什么情况?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据规格、它看起来只是一个没有上拉或下拉电阻的比较器输入。  EVM 在 EN 上具有外部电阻分压器。  因此、我怀疑它必须被主动上拉。  我已确认、它确实需要从外部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我知道需要上拉使能引脚以启用器件。  问题是、如果使能引脚悬空、则没有 TPS62150等内部下拉电阻器可确保器件保持关断状态?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无内部上拉或下拉。 您必须从外部控制它。 我怀疑、如果它是打开的、它可能是打开的或关闭的。 我们无法确定哪一个。