This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:配置

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565506/bq27426-configuration

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ2742

您好!

我一直在阅读 BQ27426产品说明书、技术参考(sluubb0)和快速入门指南(sluah7b)以及本论坛上的一些主题、但我仍有一些问题、因为我无法100%确定我所理解的内容是否正确。

我有一个10400mAh 3.8锂离子电池、最大充电电压为4.35V。 电池的充电切断电流为20mA、但我的充电器(BQ25895)的最小充电终止电流为64mA、这就是我要使用的器件。 BQ2583.8的数据表将该测量的精度移植为+/- 20%。

有了这些信息、我的理解如下:

a)我需要设置

  • 化学 ID 更改为3230 (对于4.35V -我猜这是充电电压?)
  • 设计容量为10400mAh
  • 39520 mWh (10400 * 3.8)的设计能量
  • 无论我的系统的最小电压是多少、端接电压都是如此
  • 锥度速率、锥度电流为77mA (64 * 1.2)

b)我应该将状态子类和 RA 子类保存到非易失性存储器中、如果 ITPOR 位置1 (意味着 BQ27426已复位为默认值)、则在断电时将它们恢复到 BQ2742。 我可以定期执行此操作(例如、每隔几个小时)、以最大限度地降低突然断电的影响(我们的产品具有一个电源开关、可以断开电池与系统的连接)。

c)我可以定期查询 StateOfCharge、AverageCurrent 和 RemainingCapacity (例如、每10秒一次)以获取更新的信息

d)假设负载和温度恒定、将 RemainingCapacityTM 除以 AverageCurrent 将得出电池放电至0%之前的剩余时间估计值

e)我应该在生产前执行完整的学习周期(如下所述) 、并让固件在首次引导时将生成的数据(所谓的"黄金映像")加载到监测计中。 是否可以在没有 EVM 的情况下完成此过程?


f)电量监测计报告100%充电后、无需禁用电池充电器(这将是因为电量监测计配置的终止电流高于电量监测计的终止电流)。

我是否遗漏了任何东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是配置和使用监测计的正确顺序。

    请确保使用子命令 Chem_A/B/C 来选择 ChemID、而不是将 ChemID 编号直接写入数据存储器。

    学习周期可实现精确的监测、而无需在系统上经历充电/放电周期。 我们的想法是使用 EVM 执行一次此操作、并导出 gm.fs 文件、您在第一次使用监测计时必须解析并在固件中执行该文件。

    由于这是一个 ROM 监测计、因此在下电上电或复位后将丢失此信息。 定期存储监测计状态和阻抗数据、并在监测计重置后恢复监测计状态、可替换系统中的黄金映像下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、非常感谢!

    "由于这是一个 ROM 监测计、因此在下电上电或复位后将丢失此信息。 定期存储监测计状态和阻抗数据、并在监测计重置后恢复监测计状态、以取代系统中的黄金映像下载。"
    您说我不应该替换黄金映像吗? 根据我的理解、这种行为(替换黄金映像)是正确的、因为电流表状态比黄金映像更准确(对于该特定电池)。

    此外、您能否确认点 f? ("一旦电量监测计报告100%充电(这种情况将发生、因为电量监测计配置的终止电流高于电量监测计的终止电流)、则无需禁用电池充电器")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄金映像是新单元格的起点。 每个单元最初应使用此黄金映像进行编程。

    监测计将根据电池在周期中的老化情况动态调整 Ra 表和状态子类。

    因此、黄金映像不适用于老化的电池、您应该备份 Ra 表和状态子类、以防必须在下电上电或复位后恢复监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了、感谢您的澄清。 我唯一不确定的一点是这一点(数据表在这一点上不是非常清晰):

    f)电量监测计报告100%充电后、无需禁用电池充电器(这将是因为电量监测计配置的终止电流高于电量监测计的终止电流)。

    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计报告100%充电后、您不必禁用充电器。 应将充电终止调整为一个值、以确保电量监测计测量的100% SOC 尽可能接近实际充电终止。