This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424中 Vs 引脚的电流/电流限制功能 数据表中未提及。

Guru**** 2390945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565177/lm3424-limiting-current-current-capability-of-vs-pin-in-lm3424-not-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:LM3424

数据表中未提供我可以从 Vs 基准引脚汲取的最大电流预算。 数据表中未提及这一点。 根据我目前的情况、我希望在这个引脚上加载大约4-5 mA 的负载。 实际上、我想放置一个模拟比较器、该比较器将分别在反相和同相端子上馈入 V (TREF)和 V (TSENSE)。 比较器摆幅将由 Vs (2.45V)& GND 供电。 输出将馈送到与电阻器串联的 LED。 因此、当系统由于热折返而开始调光时、我希望点亮 LED。

请尽快答复。

对于其他此类引脚、即 Vcc、数据表中明确规定了20-25mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示了 Vs 在1mA 时的测试用例。 它实际上是一个可从 Vcc 或其他地方运行的电路的基准电压。  您可以使用 Vcc 来驱动比较器、从而提供足够的电压空间来驱动具有适当串联电阻的 LED。

    VS 可能能够提供更高的电流、但其特性未超过1mA、如果负载超过1mA、基准电压可能会关断。  它由 Vcc 生成。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 因此、这意味着1mA 是 Vs 的限流电流。汲取更多电流将导致限制操作、从而导致2.45V 基准电压下降。
    您能不能介绍一下该引脚上的负载调节。 我的意思是、如果我在不显著加载 Vs 引脚的情况下绘制500-750uA 电流、这会是好的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 因此、这意味着1mA 是 Vs 的限流电流。汲取更多电流将导致限制操作、从而导致2.45V 基准电压下降。
    您能不能介绍一下该引脚上的负载调节。 我的意思是、如果我在不显著加载 Vs 引脚的情况下绘制500-750uA 电流、这会是好的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不是限制电流、而是测试 IC 以保持数据表中的容差的范围、2.45 - 2.5 - 2.55伏。  如果从引脚上拉取更多电流、则可能会导致稳压问题并超出此范围。

    谢谢、