This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用400W、60~120Vdc 输入/隔离/60Vdc 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28250, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565252/recommendation-for-400w-60-120vdc-input-isolation-60vdc-output

主题中讨论的其他器件:UCC28250UCC28251

你(们)好

 我最近在下一个设计中学习了 UCC28250。 但我不确定是不是最好的想法。  

您能为  400W、60~120Vdc 输入/隔离/60Vdc 输出提供一些建议吗?

 其他特性、次级上的 SR 是必需的、输出过流保护和短路保护。  

非常感谢。  

此致  

KevinLiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei、
    感谢您关注 TI。 该器件可以满足这一要求、但我已联系相应的产品组提供建议、以防他们认为您可以使用更合适或更熟悉的参考设计。 您应该在今天或明天听到他们的声音。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kevinlu、

    我会为您的应用推荐 UCC28250。 我不知道特定于您的"400W、60~120Vdc 输入/隔离/60Vdc 输出"要求的参考设计、但该控制器可用于您的设计规格。 根据您要切换的频率、您还可以考虑 UCC28251、它在较低的开关频率下运行。 要查看具体差异、请查看 www.ti.com/.../slua673a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    我刚刚完成了元件预设值内的原理图。
    可以帮个忙来看看吗? 或者给我一些建议。 非常感谢

    请在您有空时通知我您的电子邮件。

    此致
    Kevinliu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kevinlu、

    请通过 b-Johnson@ti.com 与我联系