This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成数字控制器选择指南

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565256/integrated-digital-controller-selection-guide

主题中讨论的其他器件:UCD3138

你(们)好

 您是否有集成数字控制器选择指南来帮助我们的数字控制器团队?

我们确实需要一些建议或文档来学习。 并计划在这一方向上取得进展。

建议建立1600W 交流/直流转换器的基础。

谢谢

此致

KevinLiu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已要求我们 UCD 数字控制器的一位工程师 回答您的问题。 我还复制了 UCD 网页的链接,在此期间将为您提供更多信息。

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/digital-power-control-solutions-featured-products.page#acdc-products

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wei Cheng:

    您能不能再详细介绍一下您的公司和您的应用?
    您的组中是否有任何固件编程功能?
    交流/直流是指仅 PFC 级还是直流/直流级?
    您感兴趣的任何特定拓扑? 相移全桥? 谐振 LLC?

    请查看 UCD3138产品系列、如果您有任何疑问、请告知我们。

    www.ti.com/.../UCD3138

    此致、
    Yitzhak Bolurian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak Bolurian
    感谢您的介绍、我想从 PFC 开始。
    我们有一名固件工程师、但他不知道电源。 哈...
    我的公司网站 http://www.prosol.com.tw、这是一家很小的公司。

    谢谢
    此致、
    KevinLiu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于1800W、最好考虑交错 PFC 拓扑。

    请查看:

    www.ti.com/.../slua712.pdf

    您还可以订购 EVM 并使用它。

    此致、

    Yitzhak