This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3996-Q1:关于 LP3996-Q1的输出电压值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3996-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565626/lp3996-q1-about-output-voltage-value-of-lp3996-q1

器件型号:LP3996-Q1

我想确认 LP3996-Q1的输出电压值。

在数据表中、该 IC 具有可编程的输出电压设置。

如果我们请求1.8V/1.8V、您能提供它吗?

关于电压设置程序,如何使用?

(保险丝、OTP、EEPROM 等)

此致、

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有300mA 和150mA 输出以及上电复位功能的 LP3996-Q1双路线性稳压器

    要创建1.8V/1.8V 的新 LP3996-Q1电压组合、需要向 SVA >MDP>FPL Marketing 提交一个业务案例、以支持/证明机会合理。

    由于这是一款传统器  件、并且原始设计团队不再可用、因此我需要搜索存档以查看是否有关于如何设置输出电压的任何信息。

    我怀疑这是 EEPROM、更有可能在晶圆级修整保险丝。