This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65921:VRTC.OUT、不会影响1uF 电容

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565524/tps65921-vrtc-out-without-1uf-cap-impact

器件型号:TPS65921

您好!

客户正在寻找 AM37xx USB EHCI 复位锁定问题(这不 是在 TPS65921中使用 USB PHY)、但我们正在检查 所有电源轨是否存在此问题。 在调查期间 、我们发现 VRTC.OUT 在客户硬件中没有1uF 电容。 缺少电容器会产生什么影响?

此致、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    TPS65921将 VRTC.OUT 用作我们的一些数字电路的内部电源、例如32KHz 振荡器和 PLL 电路。 我们依靠1uF 电容器来过滤电压并保持其稳定、因此您可以在没有该电容器的情况下获得所面临的复位问题。

    谢谢 Tuan