This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:VDD 的电压与放大器;CVDD 选择问题

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565305/ucc28730-the-voltage-of-vdd-cvdd-selection-issue

器件型号:UCC28730

您好:
  1.如数据表所示、VDD 导通阈值为17.5V 至23V、关断 阈值为7.3V 至8.1V。
因此 VAUX 的电压应高于17.5V、可能19V 会更好、否则器件无法正常工作。  如果 Vaux=13V,设备 是否出现问题?

2、 CVDD 的电压 是否应高于25V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    UCC28730有一个 HV 启动电路、此电路通过整流线路电压为 Vdd 引脚上的电容器充电。 Vdd 引脚上的电压将上升至导通阈值、UCC28730将通过启动例程并产生栅极驱动脉冲。 由于 UCC28730将从 Vdd 电容器中获取电流、Vcc 引脚上的电压将开始放电、此过程将继续、直到输出电压与辅助绕组上的电压一起进入调节状态。

    启动后的最佳辅助绕组电压处于12V 至15V 的范围内、以限制 UCC28730内的不必要功率耗散并提供良好的效率。

    数据表的第7.3.6节更详细地描述了启动操作、第8.2.2.3节提供了有关输出绕组和辅助绕组之间匝数比的信息。

    如果 Vdd 上使用的电容器是陶瓷器件、则建议使用额定电压为50V 的器件、因为当某些类型的陶瓷电容器充电至最大额定电压时、电介质的电压系数会非常显著、电容会降低高达50% 值。 有关设计中使用的器件的特性、请参阅电容器供应商数据。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的介绍、我将验证变压器参数。