This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032仅提供0.9V 电压

Guru**** 2465650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565062/tps61032-tps61032-only-supply-0-9v

器件型号:TPS61032

你(们)好  

I m 使用 TPS61032为负载提供5V 输出。  

无论如何、我只获得0.9V 电压。  

我使用 HTSSOP 封装。 我连接了图片后面的引脚。  

最重要的是接地位置、并按顺序将引脚接地。  

我将 FB 悬空。  

R1 1M 欧姆、R2 390k 欧姆。 R6 10k Ω。  

C1和 C2使用陶瓷 C3、使用电解电容器。  

L1 6.8 μ H。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    让我了解一下原理图和 PCB。 转换器对布局很敏感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理 PCB。

    对于 TPS61032、我是否应该使 FB 引脚保持悬空?

    大多数转换器需要将 FB 引脚连接到 Vout。

    我不确定数据表是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 引脚应悬空。 请参阅应用手册"www.ti.com/.../slva773.pdf" 以优化布局。