This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:输出引脚的绝对最大电压

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565348/tps4h160-q1-absolute-maximum-voltege-of-output-pins

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1

尊敬的支持团队:

我有一个有关 TPS1H100和 TPS4H160的问题。

 

您能否告诉我输出引脚的绝对最大电压?

我们 担心高电压 噪声输入的情况。

 

此致、

高桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、

    我已经联系过相应的工程师、他们应该尽快回复。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

     如 TPS4H160-Q1和 TPS1H100-Q1数据表绝对最大额定值所示、输出也是电源电压、因此负载突降的电压为40V、48V。 请参考注释1、2、3、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏圣

    感谢您的支持。

    此致、

    Takahashi Hirokazu