This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1A:针对不同固件版本进行校准

Guru**** 2465030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564975/bq27421-g1-bq27421-g1a-calibration-for-different-firmware-version

器件型号:BQ27421-G1

我们在项目中使用了 TI BQ27421-G1A 监测计。

1)我们通过读取 Control()子命令-- FW_VERSION 找到了两个监测计 IC 的固件版本。

1-1)旧版 PCB 上的监测计 IC 固件版本。AS:0x0108

1-2)最新版本 PCB 上监测计 IC 的固件版本。AS:0x0109

2)关于校准、我们知道首先生成*。gg 文件、然后*。gg 文件由 EV2300转换为*。gm.fs 或*。dffs 文件。

由于 PCB 上有2个监测计 IC 固件版本。As、您能告诉我们以下哪一个选项是正确的?

选项-2-1)仅使用监测计 IC (0x0109)的固件版本生成*。gg 文件(例如 GG1)。

选项-2-1-1)使用监测计 IC (0x0109)的固件版本将*。gg 文件(GG1)转换为*。gm.fs 或*。dffs 文件。

选项-2-1-2)使用监测计 IC 的固件版本(0x0108)将*。gg 文件(GG1)转换为*。gm.fs 或*。dffs 文件。

选项-2)使用监测计 IC 的固件版本(0x0109)生成*。gg 文件(例如 GGA)、并使用监测计 IC 的固件版本(0x0108)生成另一个*。gg 文件(例如 GGB)。

选项-2-2-1)使用监测计 IC (0x0109)的固件版本将*。gg 文件(GGA)转换 为*。gm.fs 或*。dffs 文件。

选项-2-2-2)使用监测计 IC (0x0108)的固件版本将另一个*。gg 文件(GGB)转换 为*。gm.fs 或*。dffs 文件。

选项2-1)或选项2-2)是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    备选案文2-1应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。

    请帮我们关闭此案例。