This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTV12020L:器件将无法达到接近最大安培值

Guru**** 2611905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564958/ptv12020l-device-will-not-reach-close-to-max-amperage

器件型号:PTV12020L

大家好、我目前正在尝试对此设备进行故障排除。 目前、我能够使用电位器获得0.8至1.8伏的电压、这不是问题。 另一方面、电流是问题所在。 电流在4安培时达到最大值、我需要它在8-10安培的范围内。 电流跟随电压、因此1.8V = 4a、1.6 = 3.8A 等...

我已将其设置为:
引脚1+2=Vout -
引脚3+4 = Vout +
引脚5+6 =并联的 Vin、带560uF 金属和22uF 金属电容器(我使用12V/3A 墙壁瓦特作为 Vsupply)(我在中测量的电压为12.6V)
引脚7 =我最初将其连接到引脚4、但在故障排除期间将其移除、但没有解决方法
引脚8 =我将10k 旋转电位计连接到引脚2 GND (在电位计最低电阻处、我将获得2欧姆电阻。)
引脚9 =我将此引脚连接到引脚5、但在进行故障排除时将其移除、但未解决问题
引脚10+11:GND
引脚12:我最初将其作为开/关连接、但在故障排除期间将其移除、但没有解决方法。


我注意到原理图中强调使用22uF 陶瓷电容器、但这就是我所拥有的全部。 我不能想象这会是我的问题的根源。  

我认为可能是电位器才是问题所在、因为它的电阻不够低~1.8V/8A (目标电流为8-10A)= 0.225Ohms

在 初始故障排除后 、我将 VoSense (引脚7)重新连接到 Vin (引脚4)、并将引脚9重新连接到引脚5。 我尝试将电位计 GND 移到引脚11、但没有解决问题。 我移除了电位器并放置了一个电阻器0.41欧姆5%(YellowBrownSilverGold)、读取值为1.8V @~4.17A。我尝试了其他几个电阻器、结果相同。 我最终只需放置一根导线、仍然得到1.8V @4.17A

我注意到、没有任何东西会发热、甚至是发热。  

当器件能够提供16安培电流时、它为什么在4安培时达到最大值、这让我感到困惑。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么作为输入源? 输入电源是否存在任何电流限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="J Arrigo"]您使用什么作为输入源? 输入电源是否存在任何电流限制?[/报价]

    输入源具有12v 3amp 的稳健壁装。 我不知道输入源有任何电流限制。 我可以尝试另一个输入源、看看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="J Arrigo"]您使用什么作为输入源? 输入电源是否存在任何电流限制?

    [/报价]

    我已尝试使用12伏的计算机电源,电流大于足够的电流,但问题未得到解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:

    我对 本应用中使用的电线类型尺寸和长度有疑问。

    1.输入电压12电源和接地回路之间使用的测量仪表/导线尺寸是多少 ,其长度是多少?

    2.在输出引脚3/4上、负载源 和接地回路之间的测量仪表/导线尺寸是多少?

    3.您能否测量 Vin 引脚5、6 与 模块电源引脚10、11接地引脚之间的电压?

    4跟踪引脚9电压是多少或它是否断开。 如果未使用、请将其连接到 Vin

    5、禁止引脚12是打开还是未连接。 ?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tom Guerin"]

    Nick:

    我对 本应用中使用的电线类型尺寸和长度有疑问。

    1.输入电压12电源和接地回路之间使用的测量仪表/导线尺寸是多少 ,其长度是多少?

    2.在输出引脚3/4上、负载源 和接地回路之间的测量仪表/导线尺寸是多少?

    3.您能否测量 Vin 引脚5、6 与 模块电源引脚10、11接地引脚之间的电压?

    4跟踪引脚9电压是多少或它是否断开。 如果未使用、请将其连接到 Vin

    5、禁止引脚12是打开还是未连接。 ?

    Tom

    [/报价]\

    1 、导线~长约20-22英寸、从电源中导出。  

    2.我有20awg 电线在 负载上约30英寸处运行。  

    3 ~12伏

    4. 在进行故障排除时、我尝试将引脚9连接到引脚5、并将引脚9打开。 我最近将引脚9重新连接到引脚5、同时使用线缆作为 VoAdust 电阻器进行测试、但未观察到不同 的结果。  

    5.我尝试断开引脚12并将其保持断开状态,但没有注意到变化。 目前、我有一个 NOR 栅极、用于在不按下瞬时按钮的情况下将其拉至 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:

    感谢您提供的信息。

    导线距离电源约20-22英寸、为~22awg。  

    2.我有20awg 电线在 负载上约30英寸处运行。

    A.注释:20AWG、负载输出电压 和接 地回路的总长度 为5英尺。

    A1。   在   负载、负载和负载接地之间测量的6Amps = 1.8V-0.7V 时、5ft #20awg 的线压降= 1.1V 或更低

     5ft #20awg, 10安培时的线压降= 1.8V- 1.1V,在 t LOAD、负载和负载接地之间测得= 0.7V 或更低。

    2Q 在负载下测量的输出电压在哪里? 它是直接从引脚3或4 到接地 引脚1还是2?  在负载上,导线损耗为20,负载电阻器或外部功率负载是多少?

    2 x 注意确保引脚1、2和引脚10、11从外部连接 到公共接地

    3 ~12伏

    3Q 问题是直接在 Vin 引脚5或6与 GND 引脚10或11顶部功率 焊点之间测量的12V 输入电压 、该焊点对 Vout 施加最大负载

    4. 在进行故障排除时、我尝试将引脚9连接到引脚5、并将引脚9打开。 我最近将引脚9重新连接到引脚5、同时使用线缆作为 VoAdust 电阻器进行测试、但未观察到不同 的结果。  

    我建议 在以后的电子邮件中直接通过 tguerin@ti.com 与我联系。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

     我将进行一些测量并尝试您的建议、然后返回给您结果。 我很快会向您发送一封电子邮件。