This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:如何选择输出电容器 ESR、因为 ESR 与频率相关

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565359/tlv702-how-to-select-the-output-capacitor-esr-because-the-esr-is-related-to-the-frequency

器件型号:TLV702

您好,

从 TLV702数据表中可以看出、输出电容器 ESR 应小于0.2欧姆、以确保稳定性。

如 Muruta (MLCC 陶瓷电容器)的下图所示:

MLCC 电容器 ESR 随频率变化。 ESR 在低频时可能更大、在高频时可能非常小。 我很困惑  、因为 ESR 随频率变化、Muruta 不提供指定的 ESR、我不知道如何选择电容器。

或者我只需要确保在任何频率下最大 ESR 都应小于0.2欧姆?

请帮助检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您将需要使用该曲线上的最小点。 此曲线是通过使用电容器、电感器和电阻器对实际电容器建模生成的。 谐振点(电感器和电容器阻抗达到本地最小值时)大致等效于模型中的电阻器。 正是这个电阻应该小于200m Ω。

    非常尊重、
    Ryan