This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:操作说明

Guru**** 2797555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565162/tps40170-q1-clarification-about-operation

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40170

您好!

我们正在使用 TPS40170 (fsw=300kHz)设计8~20V 至5V、5A 降压转换器。 无论负载如何、我们都需要该电源具有固定频率。 这是因为我们将对该电源进行滤波以为模拟电路供电、如果 TPS40170在轻负载时进入脉冲跳跃或降低频率、则滤波器将无效。

您能否确认 TPS40170始终以 FCCM 模式运行、并且不会跳过脉冲或降低开关频率?

非常感谢。

迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    TPS40170始终以 FCCM 模式工作。

    但斯克