This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:VCC/VGG/VDDQ 轨的输出电容选择

Guru**** 2503615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565416/tps65084-output-cap-selection-for-vcc-vgg-vddq-rails

器件型号:TPS65084

您好!

客户正在使用 TPS650842、并想知道他们是否可以在 BUCK1/2/6输出端更换220uF 电容器。  此外、这些电源轨的输出电容器是否有任何特定要求(例如 ESR)?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Antony、我们建议对这些输出电容器使用低 ESR。 在某些负载和瞬态条件下、ESR 和电容决定输出电压的纹波电压。 在我们的设计指南(SLVUAJ8)中、我们建议使用 X7R 或 X5R 额定值。