This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6032:TWL6032设计问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565328/twl6032-twl6032-design-question

部件号:TWL6032

TWL6032、我们可以为 VBUS_B1-B3接地吗?

现在 USB_OTG_VBUS 来自调试端口、但不用于电池充电? 客户发现、到 PMIC 的 USB_OTG_VBUS 将干扰 VSYS (5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、

    您能为我阐明 GND VBUS_B1-B3语句吗? B1引脚输出为 VBUS、其中 B2为 CHRG_PMID、B3为 CHRG_SW。 根据规范、如果不使用 VBUS、则如果需要从 PMIC 检测 VBUS、则应将 VBUS 接地。 至于 B2 (CHRG_PMID)和 B3 (CHRG_SW)、如果不使用它们、则它们需要悬空。