This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360在运行一年后出现输入短路故障

Guru**** 2465000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564945/tps54360-tps54360-failing-short-on-input-after-a-year-of-operation

器件型号:TPS54360

您好!

我们在使用 TPS54360芯片的某些器件上遇到了奇怪的故障。 这些芯片将54V 降至~4V、通过 LDO 将4V 降至3.3V。 电流消耗约为0.5A、负载为动态电流(LED 屏幕)。 这些器件已正常工作一年。 他们现在每周以1-2次的速度失败!

54V 电源总线上有15个器 件、故障会导致 TPS54360的输入短路。 因此、总线上的电源保险丝熔断、其他模块停止工作。 在某些情况下、在打开外壳后、芯片/PCB 会明显烧坏。  

我们没有任何线索可以导致这种情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、这些类型的故障是由电气过载(EOS)引起的。 首先、我将查看瞬态的输入电压是否高于绝对最大电压、然后查看 PH 节点是否存在任何过度振铃、过冲或下冲。 如果您的电路板已经工作了一年、现在开始出现故障、可能您的输入电压发生了变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的及时回应。

    我必须自行纠正、芯片未在输入端短路、是短路的环流二极管(穿孔过?)。 从输入端可以看到短路、这使我相信芯片短路了。 我只是在从电路中移除二极管后才发现这一点。

    我将查找超过 SK810数据表中指定的100V 的瞬态响应 。 但如果您对此有任何见解、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54360未受损?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已损坏。 当我用一个新的二极管换出时、芯片不工作。 实际上、在我使用新二极管进行测试后、芯片现在在输入和输出上短路。 我使用较低的电压(24V)进行了测试

    有两个故障组件(二极管和 TPS54360)、您是否对哪一个是主故障和哪一个是附属故障有意见?

    在任何情况下、我将很快在示波器上探测开关节点、希望探头电容不会干扰测量。 我将在各种负载下查找尖峰。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试结果:

    没有异常尖峰、我使用低电感探针、在1G/s 采样且无滤波(8位)。 但是、不常见的情况(至少对我而言)是、我在具有54VDC 输入的 SW 节点(二极管两端)上看到大约85Vpp。 这是正常的吗? 不应该在 Vin 处将脉冲进行最大频率输出? 即使在数据表中、使用的二极管的击穿电压也为60V... 我们使用的二极管最大为100V

    请参阅下面的屏幕截图(使用 x10探针、将 y 轴乘以10)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须存在一些测量误差。  最大 SW 电压应约为 Vin。  负电压部分也看起来过低。  您的探头可能接地不好?