This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:LP8556 LED 开路和短路检测

Guru**** 2465690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565015/lp8556-lp8556-led-open-and-short-detect

器件型号:LP8556

大家好、

客户希望了解更多详细信息、我们如何进行 LED 开路和短路检测、而电路不理想。

如果没有可用的图形、请告诉我哪个器件开路/短路检测与 LP8556类似、那么也可以。

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    基本上、TI LED 驱动器上的 LED 故障检测逻辑彼此相似。

    下图显示了自适应升压和 LED 故障功能的工作原理。

    LED 开路故障:有3个比较器用于检测 LED 低侧电压。 如果低侧电压低于低比较器、升压电压会增加、使低侧电压高于低比较器、当 LED 开路时、这将不起作用。 最终、低侧电压将保持低于低比较器、直到升压电压电平达到其最大电平、然后 LED 驱动器识别 LED 灯串已打开并将其禁用。

    LED 短路故障:如果 LED 低侧电压高于高比较器,同时一个灯串(至少)处于正常电平(低电平和中电平比较器之间),则 LED 驱动器会识别 LED 灯串是否短路并将其禁用。

    尽管 LP8556数据表中没有任何图片、但它也显示在第8.3.3.1节中。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung、

    非常感谢。
    低侧内部模块应该是电流源(灌电流)电路、对吧?

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。

    谢谢、