请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF200 大家好、
我想使用 REF200作为电流吸收器(300uA)、我从数据表中不知道如何连接它。
请帮助。
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Abhijeet Godbole、
其理念是使电流阱浮动,而这些电流阱不使用或不需要电流阱引脚的电压功率,因为当我从 I/O 上灌电流时,电压会低于 IC 所需的电压或工作电压(低于2.5V),那么我不会获得所需的电流。 这意味着、如果电压高于2.5V、它会提供我需要的电流(300uA)、但低于2.5V 不会提供我需要的电流。
您对如何解决此问题有什么想法吗?
谢谢、
Shlomi