This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 8相转换器、调节不良、正输入阻抗@较高电流

Guru**** 2542540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565188/lm5122-lm5122-8-phase-converter-and-poor-regulation-and-positive-imput-impedance-higher-current

器件型号:LM5122

我目前正在使用基于 LM5122的8相转换器(20 - 30V 输入、53V/60A 输出)、该转换器具有良好的调节性能、直至达到每级约5安培(每个级设计用于7.5A 运行)。 在该负载点(因转换器而异)、输出电压下降约2%、然后随着负载增加、输出电压出现正阻抗曲线(输出电压上升)。

如果我在40A 的转换器上放置一个阶跃负载、它将在1秒@ 24V IN、2秒@ 26V IN 后退出稳压状态、并保持在@ 28V IN 的稳压状态。 (时间和负载均为近似值、并会改变转换器)。

我相信我正处理一个噪音问题,但到目前为止,我所做的任何事情都没有改变这种行为。

我已经增加了 I SENSE 滤波、Vcc 滤波、斜率补偿、更改了反馈补偿、到目前为止没有任何改变。

我不使用 Vin、而是在该转换器运行之前向 Vcc 提供12V 电压。

我需要一个地方来开始寻找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否会检查占空比是否受限? 您可以降低开关频率并检查是否有任何改进。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这是问题所在。 根据数据表中的公式(请参阅所附底部)、转换器应能够在低至8.16V 的电压下运行。 随附的是我对转换器的 Mathcad 工作表假设。 请注意、转换器的工作频率@ 200KHz。


    我@发现、如果我大幅增加 Isense 滤波器(499欧姆和2200pF)、则输出电压的下降将在35A 电平的一半 μ A 内下降。

    我会将工作频率降低25%、并告知您是否有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同步输入是50%占空比@ 200kHz、这是不是问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    将转换器减慢到152KHz/相位可解决该问题。 您能解释一下原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    理想情况下为 Duty =(1-VIN/Vout)、但实际所需的占空比大于计算结果、这是由于 MOSFET 的 Rdson、电感器的 DCR、输入电缆的线路阻抗、输入端子的接触电阻和 PC 板模式电阻引起的压降。
    谢谢。