This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:用于降低输入电压的 H黑客 PMP5863参考设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS64200, TPS40000, TPS40040, TPS40021-EP, TPS40007, TPS65262-1, TPS53353, TPS53513, TPS53355, TPS53515, TPS53318, TPS53319, TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565235/tps54260-hacking-pmp5863-reference-design-for-lower-vin

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: TPS64200TPS40000TPS40040TPS40021-EPTPS40007TPS65262-1TPS53353TPS53513TPS53355TPS53515TPS53318TPS53319TPS53915

我迫切希望使用 TI 的 PMP5863参考设计中介绍的概念,该设计演示了如何使用降压转换器生成要使用 TPS7A3001和 TPS7A4901低噪声线性稳压器清理的双正负电源轨。 此应用是一种电源系统、可为工业模拟数据传感器 ADC 前端提供低噪声双电源轨

对于我的应用、理想情况下、输入电压范围为1.6至6 VDC、允许使用单个3.6 VDC 锂电池或一对串联的碱性电池、放电至~0.8 VDC/电池。 我看到的问题是、PMP5863中使用的 TPS54260的额定输入电压至少为3.5VDC。 TPS54260的相关电路、如其数据表8.2.3分离轨电源部分中所述、应用报告 SLVA369A 中介绍了该双路正负输出技术的更多详细信息。 有关 SLVA369A 的开关键控,我使用 TI 的 Web 工具检查了降压控制器。

从外部开关类型开始、最符合我的规格、包括 TPS40021-EP、TPS40040/1、TPS40007/9、TPS40000/2、最低输入电压为2.25V 或最低输入电压为1.8V 的 TPS64200/1/2/3系列。

更改为内部开关类型(为简单起见、首选) TPS65262-1/2提供1.3V 最小输入电压和多路输出电压。 添加单输出类型 TPS548D2x、TPS549D2x、TPS53915、TPS53515、TPS53513、 TPS53318、TPS53319、TPS53353和 TPS53355的最小输入电压均为1.5V。

是否有任何建议将此候选器件列表中的较低 Vin 最小器件与 TPS54260相对应? 我还应该考虑其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以使用3.5V 输入启动、则 TPS54260将正常工作。 一旦负电源轨处于稳压状态、Vin 将以该电压为基准、输入电压可下降至相对于 GND 的1.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、感谢您的快速回答。 这样、我就可以使用 PMP5863参考设计作为指导来继续进行原型设计。 我仍然对适用于从一节或两节电池生成分离轨电源的高度集成转换器的建议感兴趣。