This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:请勿通过 USB 为 TPS65217供电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564775/tps65217-do-not-power-tps65217-via-usb

器件型号:TPS65217

您好!

我运行的器 件利用 TPS65217 PMIC、可通过 USB 或电源供电。 这是硬接线的、因此当其中一个电源馈入电路板时、它会启动。

现在有几个用户连接了 USB 和电源、但希望仅使用 USB 进行数据传输、但不为电路板供电(这意味着他们希望不时对其进行复位、并且不想拔下这两个连接)。

我的问题:是否可以对 PMIC 进行编程、使其不再使用 USB 为电路板供电? 我在寄存 器 PPATH 中发现了一个 USB_EN 位、似乎可以正常工作、但当我对其进行调整时、该值会在下电上电时重置为默认值。 那么、是否还有其他方法可以以适当的方式对 PMIC 进行编程、从而使配置能够承受下一个下电上电周期?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、QXC、下电上电会将 PMIC 重置为所有寄存器设置中的默认值。 然后、您需要在加电后重新对寄存器进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了澄清这一点、绝对没有办法仅通过软件禁用 USB 供电、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部件在默认状态下的工作方式是、交流输入具有优先级、USB 优先级和电池优先级。 在这种情况下、首先从交流电获取电源(如果存在)、然后从 USB 获取电源(如果没有交流电)。 如果 USB 和交流电源均不存在、则电池将消耗电量。 但是、电源路径控制寄存器中的位可以禁用交流输入电源并使用 USB 电源(Reg01:5 AC_EN)。 如果您写入以禁用交流输入、则器件将切换到使用 USB 输入(如果存在)。 这是一个软件控制位、您可以通过禁用交流输入来控制交流优先级。

    对于您的情况、如果您知道何时需要使用 USB 而不是 AC 输入、则可以使用软件来执行此操作。

    但是、移除交流、USB 和电池后、所有寄存器将重置为默认状态。 当您需要 USB 具有优先级时、您将需要重新写入寄存器。

    但愿这对您有所帮助。