This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:最适合的监测计–LiPol 4000mAh

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ27426, BQ27320, BQSTUDIO, GAUGEPARCAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565095/bq27542-g1-what-s-the-best-suited-gauge---lipol-4000mah

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24190BQ27320BQ27426BQSTUDIOGAUGEPARCAL

您好!

我选择了一个充电器:BQ24190

电池类型:锂聚合物4000mAh -单节电池(额定电压为3、7V)-我们计划最大充电电流:USB/插头最大充电电流为3A

该设计基本上是一个具有 LCD 的嵌入式 HMI

-有关充电器的问题1:BQ24190是否是一个好选择? (我猜是这样...)

现在我正在寻找 gaz 测量仪表、我选择了3个部件:

BQ27542-G1、BQ27426和 BQ27320

-是否合适?

-如果没有、您可以建议其他测量仪表吗?

如果是,这三者之间有何区别?

就编程而言、我是否需要使用 bqStudio?

此致、

 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27542和 bq27426通过跟踪阻抗来调整电池随时间的变化(老化)。 这需要定期充电/放电周期。 您是否将电池用作备用电源或主电源? bq27542具有闪存、可用于下载电池的化学成分数据(您需要对电池进行特性分析、然后下载与电池相匹配的 ChemID (配置文件))。 bq27426具有内置的化学成分数据、可能与您的电池相匹配。 TI 提供了一种确定此问题的工具(www.ti.com/.../gaugeparcal)。

    bq27320是一款 CEDV 监测计(它不跟踪阻抗)。 它的精度较低、但可以更好地匹配不会定期对电池放电的系统。 它还需要针对特定电池进行配置、并使用 CEDV 版本 的 www.ti.com/.../gaugeparcal。

    bqStudio 用于对所有三个监测计进行编程/配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池是一个主要电源、它将每天充电和放电(便携式手持终端)、尽管它可能会持续几天或更长时间未使用、但不需要完全充电(工业应用、非消费类)
    就电池老化而言、bq27542和 bq27426似乎是一个不错的选择。 我是对的吗?
    您对我们应用的 bq27320有何看法?
    此致、
    布鲁诺
    顺便说一下、链接(www.ti.com/.../gaugeparcal)似乎已断开...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有三个测量仪表都可以正常工作。 bq27542是性能最佳的监测计、支持大量化学物质。 bq27320也可以工作、但不会那么准确(尤其是当电池老化时)。 这是一个性能/价格问题。

    我刚刚检查了链接-它在我的 PC 上工作正常。 如果您的不能正常工作、请尝试使用 GAUGEPARCAL 搜索引擎。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Dominik 的帮助。
    链路工作正常!
    此致
    布鲁诺