This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:Iout 的 bq24075T 延迟

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564973/bq24075t-bq24075t-delay-of-iout

器件型号:BQ24075T

尊敬的所有人:

Iout 值最大为4.5A 数据表中所示的内容。
最大值 该现象的延迟(过流)?
此时输出会发生什么情况? (降低输出电压?)

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.5A 是 OUT 引脚可处理的建议最大电流。

    OUT 处有输出短路检测。 有关详细信息、请参阅数据表第22页的电池补充模式部分。