This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:电子烟降压/升压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564716/tps63020-e-cigarette-buck-boost

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63027

我正在寻找针对由单节锂离子电池供电的电子烟应用的5W 和10W 降压/升压解决方案的建议

要求概要:

VIN = 3.0V…4.2V (单节锂离子电池)

PoUT = 5或10W (动态可配置)

VOUT (案例1)= 4.5V @2.25A

VOUT (案例2)= 3.15V @3.15A

我找到的最佳 TI 解决方案是 TPS63020。 是否有其他备选方案的建议? 还有其他适合该功率范围的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最近发布了 TPS63027、该器件的电流处理能力比 TPS63020稍高。 它提供了更小的解决方案尺寸、并且具有更高的效率。
    这两种情况下都是直流电流要求吗? 是最坏情况还是标称负载值?
    什么是业务机会?