请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24095 大家好、团队、
我们正在进行一个项目、并选择 了 BQ24095 充电控制器来为电池充电。
请查看随附的 BQ24095原理图、并就此提出您的宝贵建议。
电池规格-锂离子、3.7V 直流、1050mAh
来自 USB 或 DC 插孔的输入- 5V DC、最大-1.5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.