This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A 的次级整流二极管

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564972/secondary-rectifier-diode-of-lm5160a

您好!


我已经检查了 LM 5160A 处反激式器件次级侧二极管的 VR。
数据表的第22页中存在以下公式。
VIN * N 2 / N 1 + Vout (ISO)
但是、我认为有必要考虑 VOUT (PRI)、如下所示。
{Vin - Vout (PRI)}* N 2 / N 1 + Vout (ISO)
我的思维方式是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、
    您的公式是正确的。 但是、在主输出短路等互阻抗条件下、您可以考虑 Vout (PRI)为零。
    这将是考虑二极管电压的最坏情况、您的公式将与第22页的公式匹配。

    BR
    克宁