This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378 EVM 2类检测有时会通过、有时会失败

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-602, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564887/tps2378-tps2378-evm-type-2-detection-sometimes-pass-and-sometimes-fail

器件型号:TPS2378

大家好、

客户使用相同的 POE 适配器测试了 TPS2378 EVM、但他们遇到了2类检测有时通过、有时失败的问题。  

他们还在竞争对手 EVM 上使用相同的 POE 适配器进行了相同的测试、并且2类检测从未错过。

我们对这个问题有什么想法吗? 我们可以对 TPS2378 EVM 做些什么来改进?

客户提到、如果他们使用示波器来测量 VDD-VSS 信号、则测试故障率会更高。

如果不测量 VDD-VSS 信号、某个时间的测试故障率将会更低(测量 T2P 引脚以进行检查)

※此 POE 适配器使用 Microsemi PD69101 POE 解决方案(数据表为 attachede2e.ti.com/.../77208_2D00_pd69101_2D00_datasheet.pdf)

※ESUO 适配器 PN:UPE5600-IHGE

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    您能否澄清一下测试期间使用的 TPS2378 EVM? TPS2378EVM-105或 TPS2378EVM-602?

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    客户  在测试过程中使用了 TPS2378EVM-105。

    此致、

    Randy