This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:UCC28910是否有一个具有2路输出的 COTS 反激式变压器?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564788/ucc28910-is-there-a-cots-flyback-transformer-with-2-output-for-ucc28910

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: PMP4367PMP9045

您好!

我正在设计一个电源控制系统、其中需要使用反激式转换器将离线电源转换为3.3VDC 200mA 和5VDC 1A。 UCC28910是一款良好的控制 IC、但我找不到具有2个输出的 COTS 反激式转换器。 我不是变压器设计的知名人士、所以想购买一些 COTS、有人有好的推荐吗?

 

谢谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    由于3V3电源轨上的输出功率太小(0.66W)、我认为设计双输出反激式变压器可能没有意义、主要是因为很难为次级侧获得合适的匝数比、 由于负载在5V 电源轨上发生变化、因此很难在3V3电源轨上获得良好的调节。 具有多输出反激的交叉稳压器始终是棘手的问题。

    针对单个5V 输出进行设计、并使用 LDO 从5V 电源轨生成3V3、可能会更好、当然也更容易。 LDO 功耗为~0.34W、这是否对您的系统而言太大?

    现有的 TI 参考设计 PMP4367可提供5V @ 1.2A 电流、足以满足您的电源要求、您只需在5V Rai LTO 上添加一个 LDO 即可获得第二个3V3输出。 此设计使用由 Wurth 750841012设计和提供的变压器、该变压器位于其网站上、因此应可购买:
    www.we-online.com/.../searchpage.php


    或者、有一个具有不同变压器类型的7.5W 设计 PMP9045、这是由台湾的 Elytone 提供的、变压器器件型号为 YT29295。 我在他们的网站上找不到这个、但是如果您与他们联系、他们应该能够为您提供这个变压器的数据表、或者为您的应用提供类似的东西。

    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、
    感谢您的回答、这对我的设计非常有帮助、我会按照您的想法进行操作。

    此致、
    Sam