This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:加电时是否有办法使 D+/D-处于 HiZ?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564679/bq24297-is-there-a-way-to-leave-d-d--in-hiz-on-power-up

器件型号:BQ24297

大家好、

-如果/CE 引脚被驱动为低电平、BQ24297是否禁用 BC1.2检测并使 D+/D-引脚保持断开(HiZ)?

-是否有其他方法可以确保在应用 VBUS 时 D+/D-保持开路?


此致、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在那里吗? (笑声)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruno、  

    /CE 引脚用于禁用/启用充电。 它与 BC1.2检测分离。 它也不会影响 D+/D-引脚、因为这些引脚是充电器 IC 的输入而不是输出。

    关于您的第二个问题、D+和 D-根据您应用于这些引脚的硬件配置打开。

    请告诉我这是否能解答您的问题、或者您是否有其他问题。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HY Joe、
    如果我理解正确、当您说"基于硬件配置"时、您的意思是:在 D+/D-路径上插入开关或其他一些总线绝缘体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bruno、

    因此、它可以是开关或绝缘体、更一般而言、我是说、如果您将这些引脚悬空、这将是一个 D+/D-开路条件。

    但是、仍然会发生 BC1.2检测。 另一个"硬件配置"是将两个引脚短接在一起。 在许多应用中、这些引脚连接到用作电源的适配器/USB 的 D+/D-引脚。

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Joel。
    此致、
    布鲁诺