请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 我有一位客户在设计中将 LM5033用作隔离式总线转换器、并将使用与应用手册中所示类似的 REF 引脚。 不过、数据表中显示最小灌电流为5mA。 这是否意味着它们需要调整上拉电阻器的大小以适应此最小电流? 我注意到数据表中的图8显示了一直到0mA 的良好基准、应用手册中有一个相对较大的上拉电阻器、20kohm。 如果较低的电流正常、为什么数据表具有最小值? 下面的主题中询问了另一个类似的问题。 如果 IREF 介于0-5mA 之间、为什么 VREF 不下拉?
非常感谢!
Russell