This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23753、启动时间与放大器;用于偏置电源电容计算的电流。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564795/tps23753-tps23753-startup-time-current-for-bias-supply-capacitance-calculation

器件型号:TPS23753

您好!

在文档 SLVA305C 第2.4.3节中、~ ~Δ I = 3 - 4mA、TST = 30ms。 我们如何获得该值? 数据表中显示的值适用于不同的测试条件。 是否有用于估算这些值的图?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    您可以在 TPS23753数据表第9页(图5和图6)中找到这些参数。 谢谢。

    此致、
    一分钱